This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27516:UCC277516下冲电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267899/ucc27516-ucc277516-undershoot-voltage

器件型号:UCC27516

您好!

UCC27516 OUT 引脚允许的 下冲电压是多少?

此致、

蓝牙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BT:

    在这里的数据表中:

    如果您测量此值、请确保查看驱动器的引脚并使用一个小型接地环路。 测量问题很容易"打破"该规格。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应。

    摘自 UCC27516数据表图26。 下冲已经非常接近-2V。  

    此值与8.1绝对最大额定值注释4相符。 "这些值根据平台特性进行验证"。

    我相信在基准测试中将 C (Load)=1nF 与 PCB 布局结合使用能够实现小环路。

    如果使用穿孔 FET、PCB 布局环路会大得多。

    除了测量误差/问题之外、还可以轻松"打破"此规格。

    如果下冲大于-2V (无测量问题、接地环路较小)、则表示 UCC25716内部 MOSFET 体二极管无效?

    我必须放置外部肖特基二极管钳位、对吧?  

    此致、

    蓝牙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BT:

    数据表中的这个下冲看起来仅为~15ns、小于-2V、该器件的额定电压为-2V、持续200ns。  

    这里有两点需要注意:

    • 当下冲如此发生时、下拉 FET 的 Vgs 为高电平并且通道增强。 因此、下拉的体二极管不一定导通。
    • 器件的裸片和封装的引脚之间有很大的电感。 当您在外部看到下冲时、驱动器级本身可能看不到这一点、尤其是在持续时间非常短的情况下。  

    因此、添加肖特基二极管钳位有助于解决此下冲问题、因为它们位于电感的"右侧"。 实际上、振铃量很少根本不会有问题、但如果您希望安全地保持在数据表规格内、二极管可以提供帮助。 或增大 Rg 或 Cgs 也会有所帮助。

    谢谢。

    A·M·