This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:电池/电池电阻器

Guru**** 2601275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268641/bq25970-batp-batn-resistor

器件型号:BQ25970

嗨、团队,  

只是想检查 BATP 和 BATN 引脚上100 Ω 的使用情况是什么? 当 BAP 和 BATN 短路时、是否避免来自 Vbat 的大电流?  

如果客户不需要这些电阻器、它是否会影响检测精度? 或者我们仍然建议客户至少保留一个。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我们需要 BATP 和 BATN 电阻器以确保安全运行。 使用所需的电阻器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔