This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:USB 集线器开关

Guru**** 1200990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266351/tps1hc100-q1-switch-for-usb-hub

器件型号:TPS1HC100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22950-Q1

此开关适用于 USB 集线器 TUSB4041-Q1

请查看原理图、此开关不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    TPS1HC100是一种专用于12V 汽车应用的汽车高侧开关。  

    3.3V 电压不可用于该器件。  

    如果需要限流配电开关、请在此处查看我们的负载开关产品系列:

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html

    我会使用 TPS22950-Q1等器件。 为了获得这些器件的最佳支持、请在带 TPS22950-Q1标记的 e2e 上提出新问题。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您是说我们不能使用此开关来切换3.3V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    这不是一个3.3V 开关。 不支持3.3V DC。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas:

    我有点困惑

    在上面提到的数据表屏幕截图中、它显示了从3到28的宽工作范围、我认为此 IC 的 VBB 可以是3到28V、我对吗?

    但建议运行条件表显示了  

    它的3.5至18  

    所以我感到困惑。

    • 考虑到您的建议、这意味着      VBB 应远大于3.3V  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    宽工作范围用于解决冷启动和启停等汽车瞬变情况。  因此、标称工作范围为3.5V 至18V。 由于在正常情况下、蓄电池电压不会那么低、因此所有电气特性均从6V 起定义

    3.3V 低于建议的最小工作范围、并可能导致 UVLO 关闭、尤其是在加载电源轨的情况下。 因此、我们建议对3.3V 直流电源轨使用我们的负载开关器件。  

    逻辑电平兼容性意味着您可以使用1.8V、3.3V 或5V 信号来控制器件。

    有关我们产品系列中各种产品系列的更多信息、请查看以下内容: https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf 

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    谢谢细节,现在很清楚