This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641EVM:在风扇负载下关断

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267812/tps1641evm-shutdown-with-fan-load

器件型号:TPS1641EVM

当输出施加到直流风扇时、TPS16412将关闭。  在风扇启动之前、VOUT 将完全开启约0.8S。  大约1.2秒后、Vout 断开。 默认设置跳线:C16 (50mS)、R24 (ILIM=1.8A)、R25 (IOCP=2.23A)。

放大。  如此处所示、输出电流远低于 ILIM 和 IOCP。  IDLE (蓝色)仍然为零。

导致关断的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我认为会出现 FET 输入-输出短路检测、因为负载会脉动。 他们需要选择禁用 FET 输入-输出短路检测的型号 TPS16414/5/6/7。 这样他们就不会出现此问题。

    此致

    G·库纳尔