主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ76952 、EV2400、BQ76952EVM
您好、 在使用 BQ76942之前是否需要对其进行编程?
此致
史蒂夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
周老师、您好!
如果您指的是 OTP、那么答案不是简单的"是"或"否"。 根据您的器件型号以及默认 OTP 设置是否满足您的需求、您可能需要也可能不需要重写 OTP 设置。 此外、OTP 可确保 上电时加载的默认设置符合您的喜好。 您始终可以在器件每次上电时加载所需的任何设置、而不是对 OTP 进行编程。
请参阅此常见问题解答以了解更多信息: (+)[FAQ] BQ76952:使用 Bq769x2器件系列进行 OTP 编程的常见问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。
此致!
安德里亚
周老师、您好!
您应使用 EV2400在定制电路板与 BQ76952和 BQStudio 之间进行通信。
如果您有 BQ76952 EVM、则可以使用 EVM 上的 micro USB 端口将 EVM 连接到 BQStudio。 这种情况下、只需一根微型 USB 转 USB 线缆即可。
以下是 BQ76952EVM 和 EV2400页面的链接:
此致!
安德里亚