This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431CDBZR

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268525/tl431-tl431cdbzr

器件型号:TL431

尊敬的技术支持团队:

TL431CDBZR (PK)将停产、我将考虑替代 TL431CDBZR (SOT23-3)。 在数据表中、SOT23-3的 VI (dev)表示为16mV (最大值)。 这是否适用于 TL431CDBZR (SOT23-3)? 此外、TL431CDBZR (PK)是否与所有其他器件的25mV (最大值)相对应?

如果您有任何其他规格需要注意、请告知我们。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、 VI (dev)= 16mV (max)适用于 TL431CDBZR (SOT23-3)、而 VI (dev)= 25mV (max)适用于 TL431CDBZR (PK)。 热规范会根据封装类型而变化。


    稳定性条件也略有不同。

    此致!

    沃尔特