This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268169/bq24725a-charge-current

器件型号:BQ24725A

大家好、

我的客户使用 BQ24725A 来为电池充电。  它们使用适配器为电池充电,适配器的功率为20V* 2A。   它们已将充电电流设置为1.7A。 然后、连接了一个约8W 的额外负载、电池充电电流将降至1.4A。 在切断多余电池后、充电电流仍将保持在1.4A、即使多次写入充电电流寄存器也无法达到1.7A。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    感谢您与我们联系!

    我将在结束时重复此内容、并在周一之前让您了解结果。  

    同时、您能否提供原理图?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我的客户已经解决了这个问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    我很高兴听到这个消息! 您是否能够提供他们的问题的解决方案?

    此致、

    Aya