This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:重置为出厂状态后、无法配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252430/bq35100-after-resetting-to-factory-state-cannot-configure

器件型号:BQ35100

按照相关主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056961/bq35100-factory-reset)中所述的程序应用"恢复出厂设置"后、似乎无法手动重新配置"配置"或"电量监测"参数。

例如、如果我执行此操作(使用 Battery Management Studio)

-打开"数据存储器"选项卡

-解封

-解封完全访问

-点击"import"->"import defaults"

-写入全部(到设备)

现在、我应该有出厂预装的 bq35100。

从这一点开始、当从主机微控制器尝试更改 Operation Config (写入0x41b1寄存器的值"2"、即 EOL)时、未采用新值。

电量监测数据(例如电芯设计容量)也会发生这种情况。

唯一返回的方法是使用我从"Programming"选项卡中获取的自定义映像对器件进行重新编程。

如何摆脱这种状况? 什么会阻止我正确恢复所需的操作状态?

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graziano:

    您能解释一下您想要做什么吗? Configuration 和 Gas Gauging 部分应按照相关步骤设为默认值。

    即使执行该过程、也不是完全恢复出厂设置、因此为了实现真正的恢复出厂设置、您将需要向电量监测计上传默认 srec。 有其他监测计的私有或内部 DFS、如果您使用链接帖子中概述的方法、则这些 DFS 不会更改。

    最好使用编程选项卡上传默认图像。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

      让我更清楚地阐明我的场景。

      我正在制作一些原型板、这些板曾被前同事使用过。  电路板上装有 bq35100、为了模拟工厂生产场景、我想将 bq35100恢复为"与从 TI 发货时相同的状态"。

      如果执行此编程默认 srec、则我不会发现任何问题。  如果我从 BQ studio "导入默认值"(请参阅下面的附件)、我会发现我在帖子中提到的问题。

      总之、如您所说、如果恢复出厂状态的正确方法是使用默认 srec 的闪存芯片、那么我的问题就得到了解决。

      谢谢你的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graziano、

    您能否共享默认的固件 srec 文件或相关链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以考虑这一点:

    - TI 产品页面表格 BQ35100:https://www.ti.com/product/BQ35100?keyMatch=BQ35100&tisearch=search-everything&usecase=GPN#software-development

    -转到"设计和开发",查找固件

    下载、解压缩、执行。  您最终会得到以下内容: