This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:300 mA LDO 的软启动时间可通过外部连接到 SS3引脚的电容器的电容进行调节

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266402/tps75003-the-soft-start-time-of-the-300-ma-ldo-can-be-adjusted-by-the-capacitance-of-the-capacitor-externally-attached-to-the-ss3-pin

器件型号:TPS75003

您好!  

我对 PMIC 有疑问:我当前正在使用的 TPS75003。

300 mA LDO 的软启动时间可通过外部连接到 SS3引脚的电容器电容进行调节、但请告诉我们决定时间常数的内置480 kΩ 电阻的变化范围。 我们希望调整软启动时间、包括电阻器的变化。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您的时间和付出、我将寻找此信息、并将通过 EOD 在3天内为您提供答案。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    期待您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    不幸的是,我在该480KΩ 上的差异的档案,我无法找到有关差异的数字。

    Br、

    尼古拉斯