请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 尊敬的:
客户使用 TPS23754制作了一个电路板、原理图如下。
e2e.ti.com/.../TPS23754_5F00_1_5F00_230600.pdf
1-在测试过程中,我们发现输出12V 2A 正常,但效率仅为82%,整体发热比
TPS23754EVM-383 ;
2-测试 VC 电压为27V、而演示板 VC 为11V、该规范要求 VC 低于18V。
3-用演示板交换变压器、状态没有改善;用22uH 电感器代替 R197、但状态没有改善。 图中显示了异常点的波形。
4-请帮助查看原理图以了解任何问题及其原因。
谢谢