This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:开/关控制

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267702/lm5036-on-off-control

器件型号:LM5036

团队您好、我们正在考虑使用 lm5036来制定一个项目。
但我们有一个关于某件事的问题。

我们如何通过外部 MOSFET 安全地执行开/关操作?

此外、UNVLO、OVP、OTP 和 CBC 保护功能也必须正常工作。

你有什么建议?  


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UVLO、OTP 和 CBC 是不可配置的保护功能。 OVP 和 ON_OFF 可配置、 可设置为对 OVP OCP、OTP 引起的故障的锁存或非锁存响应、 如 LM5036数据表中的第7.3.17节所述。 根据您的描述、我假设您要将 ON_OFF 设置为锁存、然后能够使用 MOSFET 将锁存复位?

    当 UVLO<1.25V 时、锁存器会复位、这意味着您可以将一个 N 通道、逻辑电平、信号 MOSFET (2N7002)漏极连接到 UVLO、并使用您选择的任何控制信号通过向 MOSFET 栅极施加5V 电压来复位锁存器。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Steve