This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:TPS62872QWRXSRQ1:Webench 仿真和放大器;PSpice 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266499/tps62872-q1-tps62872qwrxsrq1-webench-simulation-pspice-model

器件型号:TPS62872-Q1

早上好!

我与您联系是因为我无法模拟我的 TPS62872QWRXSRQ1应用。

事实上,webench 没有模拟这个零件,这对我来说是个问题。 在 设计工具和仿真中、在 PSpice 上有 AVG 仿真、在 Simplis 上有瞬态。

但是、我的公司负担不起 Simplis 的许可证、而且对于演示版本来说、仿真太复杂。  

今天、我只能对波特图进行仿真。  是不是因为此组件太新?  

是否可以使用 TPS62872-Q1瞬态分析的 PSpice 模型?  

或者是否有任何其他方法来模拟瞬态?  

请在下面找到我的设计:

以下是我的参数:  

输入电压= 5V

VOUT = 0.85V

输出电流= 6A

F_SW = 2.25MHz

下面是计算出的值:  

自: L=330nH

输出电容: Cout = 300uF

补偿网络:Rz = 5.1k Ω// CC = 2.2uF

输入电容: Cin = 122uF(用于储能)

感谢您的支持、

此致、

F·尼恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    是的、器件近期发布、Webench 模型计划在2个月内发布。

    我对您的原理图几乎没有反馈。  

    • 补偿电容为2.2uF。 它应该是2.2nF。
    •  减小电感值、因为最大电感为330nH。 我建议采用220nH、以提供容差窗口。

    如果您要查找特定性能、请告诉我、我可以帮助您在 SIMPLIS 中运行仿真。  

    此致、  

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    请在下面找到我计算的详细信息。

    最大输出电流= 6A

    • 补偿电容为2.2uF。 它应该是2.2nF。

    您是否同意电阻器 Rz 值:6.2k ? 下面是我的计算:  

    下面是根据数据表公式计算的输出电容值:

    如果我按照数据表上显示的补偿电容公式计算:  

    如您所见、Cc 接近于2.2uF。 您能否为电阻器和电容器的补偿网络值计算提供帮助?

    •  减小电感值、因为最大电感为330nH。 我建议采用220nH、以提供容差窗口。

    我发现最小自感应器应为:

    由于我没有达到6A 最大值、我宁愿选择更大的自值、而不处于非连续模式。 减少自值 容差窗口有什么影响?

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    弗洛伦特·尼纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    对于输出 Cout、必须对公式13和15进行计算。 应从两个公式中选择最大值、根据运行条件、似乎最大值为362uF (输出电容)左右。

    Cc 公式正确、但我认为未正确选择单位 gm 为1.5ms;以 kHz 为单位的 BW 和以 KHz (以正方形为单位)为单位的 Rz 将提供以~nF 为单位的值。 您是否可以检查用于计算的单位。

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    感谢您的评分

    我添加了 用等式15计算:  

    我选择 Cout 大约为300uF。

    关于 Cc 确实我终于找到: 470pF :  

    最后,请在下面找到我的原理图:  

    您能用 simplis 提供仿真吗?  

    -启动  

    -负载瞬态

    -稳定状态

    -线路传输

    -波特图  

    我想知道在计算补偿网络组件时系统是否稳定

    提前感谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享瞬态仿真的负载分布(负载阶跃,转换率)?

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、  

    我使用了 UltraScale + FPGA、并且预计全功率内核负载阶跃能够上升到5A/us。

    此致、

    弗洛朗特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    我建议将电感器值减小至220nH。 /-20%容差的330nH 在数据表建议范围之外。

    我将针对所有条件运行仿真并今天将结果发送给您。

    谢谢。

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    请找到运行条件的仿真结果。

    / TPS62872_Q1_Simulation-result.pptx

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    感谢您发送编修。

    您能帮助我了解上一次仿真的增益裕度吗?

    我可以确定相位裕度、但很难互换 增益裕度?

    您是否还可以提供一个电感值为330uH 的仿真文件、以便进行比较?

    感谢 您的支持、

    此致

    弗洛朗特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    GM 对器件稳定性的影响不会很大。 大约为10dB。

    我 在演示文稿中附上了可在 SIMPLIS 演示版本中使用的仿真配置文件。

    您可以在上面运行仿真吗? 我们还提供了 TI PSPICE 模型、可以帮助您运行瞬态仿真。

    最大值 将影响 极端情况中的器件和可靠性。 您有没有共同的目的来提高电感器值?  

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    感谢您的反馈。

    如果使用较低的电流、则可能需要更高的电感器值。

    由于我们正处于 Xilinx Ultrascale+的开发阶段、因此现在很难在我们的设计中确定正确的电流消耗。

    直流/直流转换器用于提供 FPGA 的内核电压。

    谢谢。

    弗洛朗特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    我懂了。 如果您最后需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢。

    Tanvee