您好!
UCC27516 OUT 引脚允许的 下冲电压是多少?
此致、
蓝牙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
感谢您的快速响应。
摘自 UCC27516数据表图26。 下冲已经非常接近-2V。
此值与8.1绝对最大额定值注释4相符。 "这些值根据平台特性进行验证"。
我相信在基准测试中将 C (Load)=1nF 与 PCB 布局结合使用能够实现小环路。
如果使用穿孔 FET、PCB 布局环路会大得多。
除了测量误差/问题之外、还可以轻松"打破"此规格。
如果下冲大于-2V (无测量问题、接地环路较小)、则表示 UCC25716内部 MOSFET 体二极管无效?
我必须放置外部肖特基二极管钳位、对吧?

此致、
蓝牙
您好、BT:
数据表中的这个下冲看起来仅为~15ns、小于-2V、该器件的额定电压为-2V、持续200ns。
这里有两点需要注意:
因此、添加肖特基二极管钳位有助于解决此下冲问题、因为它们位于电感的"右侧"。 实际上、振铃量很少根本不会有问题、但如果您希望安全地保持在数据表规格内、二极管可以提供帮助。 或增大 Rg 或 Cgs 也会有所帮助。
谢谢。
A·M·