Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45EVM, TPS272C45
大家好、我刚刚收到了 TPS272C45 (TPS272C45EVM)的评估板。
我尝试通过 SNS 引脚监控输出上汲取的电流。 以下是不同电流的结果:
Sns =:
1.61V 表示2.5A
1.45V、用于2A
针对1.52A 为1.20V
0.83V、用于1A
0.42V、表示0.5A
90mA 为80mV
OUT1或 OUT2的这些结果是相同的(我想使用的是相同的电流镜)。
我想提醒一下、SNS 电流=输出电流/1200
在该评估板中、SNS 的下拉电阻器为1k、因此 SNS 电压(V)=输出电流(mA)/1.2
对于中等负载、例如1A 及以下、完全没问题。 1/1.2 = 0.833V
但2A 和更多呢? (负载越重、误差就越大)
通常、误差应随电流上升而减小、但此处相反。
你是否有任何想法发生了什么?
提前感谢您的帮助。
此致、
穆赫迪