主题中讨论的其他器件:TPS22950-Q1
此开关适用于 USB 集线器 TUSB4041-Q1
请查看原理图、此开关不工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此开关适用于 USB 集线器 TUSB4041-Q1
请查看原理图、此开关不工作。
尊敬的 Sobin:
TPS1HC100是一种专用于12V 汽车应用的汽车高侧开关。
3.3V 电压不可用于该器件。
如果需要限流配电开关、请在此处查看我们的负载开关产品系列:
https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html
我会使用 TPS22950-Q1等器件。 为了获得这些器件的最佳支持、请在带 TPS22950-Q1标记的 e2e 上提出新问题。
谢谢。
什雷亚斯
尊敬的 Sobin:
宽工作范围用于解决冷启动和启停等汽车瞬变情况。 因此、标称工作范围为3.5V 至18V。 由于在正常情况下、蓄电池电压不会那么低、因此所有电气特性均从6V 起定义
3.3V 低于建议的最小工作范围、并可能导致 UVLO 关闭、尤其是在加载电源轨的情况下。 因此、我们建议对3.3V 直流电源轨使用我们的负载开关器件。
逻辑电平兼容性意味着您可以使用1.8V、3.3V 或5V 信号来控制器件。
有关我们产品系列中各种产品系列的更多信息、请查看以下内容: https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf
谢谢。
什雷亚斯