This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1

Guru**** 2815105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266946/lp5907-q1-lp5907-q1

器件型号:LP5907-Q1

您好!

数据表显示了浪涌电流值图:

我们怎么说 LP5907Q1可以接受多大的浪涌电流?

我指的是"图8. 浪涌电流"。

另外、您能否与我分享 LP5907Q1的动态热阻详细信息?

我的意思是在诸如浪涌电流情况等短时功耗下的热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:  

    我们有一款 从 LDO 角度解决浪涌电流的常见问题解答

    通常、键合线可承受器件5倍或更多标称额定电流。

    在某些情况下、电流足够高、LDO 上耗散的功率足以达到热关断。

    要计算器件的功率耗散、在浪涌电流事件期间、您仍然可以使用数据表中提供的 Therma-JA 值。  

    PD =(IOUT)(VIN- VOUT)

    TJ = TA + PD

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,

    谢谢你的答复。

    我还有以下问题:

    1) 1)对于浪涌电流等短时脉冲、是否会发生过热检测?

    2) 2)高浪涌电流是否会造成任何物理损坏?

    3) 3)通常对于组件、对于短时脉冲、我们有不同的热阻。 是否确认、即使在短期情况下也需要使用静态热特性?

    此致

    ShreeHarpa K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ShreeHarpa:  

    我刚刚修复了上一个回复中的链接、很抱歉出错了。  

    1.通常情况下,浪涌电流事件的时间不够长,不足以触发热关断。  

    2.除非浪涌电流超过额定电压的5倍,否则设备极不可能受损。

    3、 跟仿真团队说了之后,我错了。 我可以申请模拟 RC Foster 网络-这可能有两个星期的周转时间。  

    此致!

    朱利耶特