This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:TPS54719RTER

Guru**** 2505055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54719, TPS62811-Q1, TPS628501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267998/tps54719-tps54719rter

器件型号:TPS54719
主题中讨论的其他器件: TPS62811-Q1TPS628501

您好!

我们将 TPS54719RTER 降压转换器用于具有两个 FPGA 的1.8V 和1V 应用(XC7S50-1FGGA484C、Spartan-7系列)。

符合要求的是、

针对1V

输入电压-  5V

输出电压- 1V

IOUT - 200mA (静态负载)

总负载电容- 120uF (去耦电容器)  

用于1.8V

输入电压-  5V

输出电压- 1.8V

IOUT - 200mA (静态负载)

总负载电容- 540uF (去耦电容)  

我们需要了解将通过输入电源驱动多少浪涌电流、以及它是否是 可靠的解决方案、是否可能为同一电源共享波形。

我们在 Webench 中对上述要求进行了仿真、但无法找到添加容性负载和动态负载进行仿真的方法。

作为参考、连接电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54719是一款非常旧的器件。  为什么要使用它?

    负载电流下、您可以使用 TPS628501。  或者、较大的 TPS62811-Q1支持更大的容性负载。

    任何降压转换器的浪涌电流都可以通过 Iout = Cout * Vout / TSS + ILOAD 进行估算。  输出中的浪涌电流是软启动期间的负载电流+为输出电容器充电所需的电流。  然后、借助以下公式将此输出电流转换为输入电流:IIn = Iout * Vout /(Vin * eff)。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 将考虑建议的器件。