This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562211:带 DFE322512F-4R7M

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265244/tps562211-with-dfe322512f-4r7m

器件型号:TPS562211

大家好、

客户考虑 采用带 TPS562211的 DFE322512F-4R7M 电感器。

这里有什么问题吗?

输入电压:13.5~9V

输出电压:5V

输出电流:1A

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    感谢您的联系。 您能否与我分享  DFE322512F-4R7M 电感器的规格/数据表? 我会为您检查一下。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    我们检查了该电感器的规格、您可以使用它。

    谢谢、请告知我们您的任何担忧。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    当客户使用  DFE322512F-4R7M 电感器时、低负载效率优于 TMS322512ALM (更高的 DCR)。 (@<0.6A 的区域)。 两者都是 FCCM 模式。

    为什么会出现差值? 是预期的吗?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    我将检查两个电感器之间的差异并很快为您提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    客户是否使用  TMS322512ALM-4R7MTAA? 由于对于 TMS322512ALM、它不是电感器的具体器件型号、我无法知道客户测试中使用的确切电感器值。 您能否帮助提供效率测试中客户的测试数据和测量? 我想知道客户测试效率如何。

    如果两个电感器具有相同的电感值、那么较高的 DCR 会导致更高的导通损耗和更低的效率。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我确认后、TMS322512ALM 电感器 值为6.8uH…… 抱歉混淆。

    效率曲线如下所示

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    由于 Delta_IL 在4.7uH 下更大、因此开关损耗将高于6.8uH。 在轻负载条件下、开关损耗占大部分损耗、6.8 μ H 电路的效率高于4.7 uH 电路。

    BRS

    资旭