尊敬的 TI 专家:
我的客户现在使用自己的 PCB 测试 TPS61165。
您能否先回顾一下原理图?
输入:12V
输出电压:24V
LED 电流消耗: 1A @ 24V
LED 每100秒打开和关闭一次。
问题是、测得的输出电压大约为20V、而不是24V。
它们将 R119的值更改为0.2欧姆、输出电压高达21V、但仍然不是24V。
您能告诉我输出电压不能高达24V 的原因吗?
(10uH 电感怎么样? 以电感器为原因的可能性有多大?)
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的客户现在使用自己的 PCB 测试 TPS61165。
您能否先回顾一下原理图?
输入:12V
输出电压:24V
LED 电流消耗: 1A @ 24V
LED 每100秒打开和关闭一次。
问题是、测得的输出电压大约为20V、而不是24V。
它们将 R119的值更改为0.2欧姆、输出电压高达21V、但仍然不是24V。
您能告诉我输出电压不能高达24V 的原因吗?
(10uH 电感怎么样? 以电感器为原因的可能性有多大?)
此致、
蔡斯
尊敬的 Patrick:
感谢您的支持。
遗憾的是、它们无法测量 LED 电流。 (即电流探头。) 这就是我只给出电源输入电压和电流的原因。
总之、我有更多来自客户的问题。
1.发现内部 FET 有1.2A 的开关电流限制 可以操作1A 电流的 LED 吗?
(因为我还在产品网页上看到每个通道的 LED 电流是400mA。 数据表首页上3个 LED 的含义是什么?)
2.输出 LED 电压仅由1个电阻 Rset 控制。
计算输出电压的公式是什么?
我之所以向您提问、是因为我认为如果输入电压不同(即12V 和18V)、即使输出电压相同、Rset 值也会不同。
即使输出电压为24V、Rset 值是否相同两个输入电压都是12V 和18V?
3.如果 TPS61165不适合驱动1A 电流的 LED、请推荐其他 IC。 (便宜的一个)
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯