请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 我已经设计了使用 TPS61169DCKR 的板, Rset 值为816mohm ,预期输出电流(ILED)将是250 mA。 不过、测量的 ILED 远低于预期值、我仅获得120mA。 我已将12个 LED 串联在一起。 请告诉我、为什么它仅为120mA 提供
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.