This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700Q1EVM:电源管理论坛

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264563/tps38700q1evm-power-management-forum

器件型号:TPS38700Q1EVM

我正在尝试从 EVM 导出脚本文件、并将其写回 EVM。 我收到写入错误和写入失败。

我正在使用 USB 转 GPIO 2和 Fusion digital 7.9.1。 请参阅以下快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    器件中的某些寄存器会不断更新、例如 RTC。 如果您尝试导入使用验证写入命令导出的文件、持续更新的寄存器将不会读回写入的相同值、从而导致错误。 导出时、取消选择"验证写入命令"。  

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以理解、但错误发生在更早的地址0x10上。 它没有到达 RTC 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    在导出之前、请先尝试点击"refresh all"以更新 GUI 并确保清除所有故障。 这样修复了在地址0x10停止 ME 的问题。

     

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于其他方面。 唯一更新的寄存器是 RTC。 Excel 工作表将地址10h 显示为00、但 GUI 将其显示为10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murali  

    沃尔特明天会回复你。 感谢您的耐心等待。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、  

    当进口商开始读写时、似乎会产生 PEC 故障。 在接下来的几天里、我将与团队一起寻找解决方案。

    感谢您的耐心等待、

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    可以通过几个步骤来禁用 PEC、该步骤 应该允许 进行简单的读取和写入而不会触发故障。

    在 GUI 中、在工具菜单中选择 I2C 工具。

    在该工具中、确保器件地址设置为3C。 如图所示、在写入数据部分中、写入地址29写入 C06B、然后点击发送。  

    这应该允许您在不因错误挂起的情况下进行导入。 请记住、每次器件下电上电时都必须执行此操作。 该器件将在每次断电时恢复为启用 PEC 的工厂编程。 请告诉我这是否起作用。

    此致!

    沃尔特