主题中讨论的其他器件: TPS922053、TPS922052
大家好!
我的一个客户正在考虑将 TPS92200用于其新产品。
他们还希望 通过一个 TPS92200驱动2个 LED 灯串(一个是白光彩色 LED、另一个是灯色 LED)。
但 不必同时打开两个 LED、一次只需一个就足够了。
现在,他们的问题如下。
问:TPS92200是否有办法驱动2个 LED 灯串?
是否可以使用 PMOSFET 来实现此功能、此外还可使用 LED 阳极侧和外部控制 FET?
如果您有任何参考设计、可以告诉我吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。