This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825B:技术问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825, UC3823A, UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267862/uc2825b-technical-questions

器件型号:UC2825B
主题中讨论的其他器件:UC3823AUC3825A、UC2825

团队、  

我的客户 20多年来一直在反激式转换器中使用这种 PWM 控制器 UC2825BN。 它们改变了该电路周围的几个器件、尤其是开关 MOSFET。  他们有一些关于 UC2825BN 的技术问题、需要一些帮助。   

 他们的几个问题是:

  1. TI 是否为该器件提供了 SPICE 模型/仿真?
  2. 他们一直在从关于此 UC2825BN 的应用手册中搜索。   除 UC3823A、Band UC3825A/B 增强型 PWM 控制器(SLUA125)之外、他们在网站上找不到任何有用的参考资料、该产品适用于 UC382X 系列。 想知道是否还有其他分享的东西?
  3. 它们如何为 UC2825BN 编程占空比?  该器件的最大占空比是50%、很想知道它是否可编程?
  4. 说明了 LEB 编程公式。
    1. 该公式适用于 UC2825BN 吗?
    2. 它们如何连接电路中的外部 R、或许连接到 RT 引脚?

提前感谢、  

亚伦