This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:电机驱动器的反向电流保护和制动斩波器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, LM74500-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266817/lm74700-q1-reverse-current-protection-and-brake-chopper-for-motor-driver

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1805LM74500-Q1

尊敬的 E2E 小组:

我们目前正在设计电机驱动器板的输入功率级、该驱动器板可通过电机驱动和再生驱动两种模式运行。 在再生驱动模式下、有效地耗散多余的能量以保护输入级免受过度电压上升的影响至关重要。 鉴于输入总线电压可以在12V 至48V 之间变化、我们面临无法使用固定电压阈值来触发制动斩波器的挑战。

我们提出的解决方案包括利用 LM74700来提供反向电流保护、利用电荷泵输出、以及使用 TLV1805等比较器、以便在功率级电压超过输入电压(例如1V)时激活制动电阻、如随附的概念原理图所示。

我们非常感谢您对该方法是否是最佳或是否存在一种更简单的方法来实现我们预期目标的专家意见。 您的见解对于指导我们的设计过程将是非常宝贵的。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    看起来您在制动电阻器 R1的再生模式下耗散多余的能量。  

    如果您将多余的能量反馈到电池中,是否有任何问题? 如果可以接受、则使用 LM74500-Q1 (这只是 LM74700-Q1减去反向电流阻断)应该可以解决该问题。 请告诉我您对此方法的看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的答复。
    确切地说、我们希望 在再生模式下在制动电阻器 R1 (将从外部连接)中消耗多余的能量。  
    我们的电机驱动器板连接到 无法灌入电流的开关电源。  

    您是否认为 右侧电路的行为符合预期?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我可以帮助您解答与 LM74700-Q1相关的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    对于与 TLV1805相关的问题、我将在相应的团队成员中循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的联系。 电源引脚是否由+48V 供电? Im 不确定它是否可以正常工作、因为 TLV1805是40V 器件。 此外、输入也需要在电源轨范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    V-连接到+48V、V+连接到 VCP、即 LM74500的电荷泵输出。 此设置与 TLV1805数据表中图69所示的电路相当。

    我们的概念围绕在"输出"电压超过输入电压(例如通过使用迟滞电路实现的1V)时激活制动电阻器来进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了 Benk。 只要输入处于共模范围内且电源不违反任何工作范围、我认为没有问题。