This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:SLVA109应用手册中的补偿网络参数

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826, TPS628513, TPS54310, TPS628503, TPS628303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268069/tps54310-compensation-network-parameters-in-slva109-application-note

器件型号:TPS54310
主题中讨论的其他器件: TPS628503TPS628303、TPS62826、TPS628513

您好!

 

我的客户正在尝试利用以下文档调整 TPS54310的补偿网络参数。

《使用 TPS54310同步降压稳压器进行设计》(SLVA109-2001年12月)。

 

他们想知道如何在等式7到16中计算某些参数。

1.N_C

N_C 在某些等式中被使用、并且被描述为"并联输出电容器的数量"。

这个 N_C 是否取决于电容器值?

例如、当为 COU+22u、20U+10U、20U+1U 或2个电容器值的任意组合的 COUT 并联使用2个电容器时、N_C 在所有情况下都只为"2"吗?

 

2 ESR_MAX

 

2A

在公式8中、计算了 ESR_MAX。 当为 COUT 并联使用多个电容器时、如何考虑此 ESR_MAX?

例如、cout 现在是并联的 C1 (ESR=R1)和 C2 (ESR=R2)。 在本例中、ESR_MAX 是什么?

 

2位

在公式9和10中、该 ESR_MAX 是由公式8计算得出的值吗? 或其他值? 如果还有其他价值、那么在为 COUT 并联使用多个电容器时如何考虑该问题?

 

3 COUT
在公式14和15中、COUT 被描述为单个输出电容器的电容。

问题也一样。 例如、cout 现在是并联的 C1 (ESR=R1)和 C2 (ESR=R2)。 在这种情况下、COUT 值是多少?

 

 

4 ESR

在公式16中、ESR 被描述为单个输出电容器的 ESR 额定值。

问题也一样。 例如、cout 现在是并联的 C1 (ESR=R1)和 C2 (ESR=R2)。 在本例中、ESR 值是多少?

 

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    客户想要使用此器件的任何特殊原因? 它是一种使用电压模式控制系统的旧器件、其性能比我们较新的器件低得多。  

    TPS628513、TPS62826、TPS628303或 TPS628503是此处更好的替代产品。

    当客户使用不同的输出电容器时、很难在这些公式中找到参数的值。 例如、如果使用不同值的电容器、通过它们的 RMS 电流将会不同。 这将影响最大 ESR 计算、从而影响补偿网络值。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    感谢您的答复。
    原因是、这只是使用 TPS54310的产品的次要更新模型。

    此致、
    奥巴