This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求建议降压稳压器部分

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM5148, LM5145, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266696/request-for-suggesting-buck-regulator-part

主题中讨论的其他器件:LM5148LM5145LM25148、LM61495

您好!

我们有一个降压稳压器的要求、它应该提供5V 15V 输出、此设计的输入要求为28V (典型值)。

您能建议哪款器件符合上述要求吗?

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    5V 15V

    5V 15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在寻找可实现28VIN 到 VOUT 的降压转换器、电压范围为5V 至15V、输出电流为15A、正确吗?  

    VIN 最大值是多少?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在寻找可实现28VIN 到 VOUT 的降压转换器、电压范围为5V 至15V、输出电流为15A、正确吗?  

    [/报价]

    Tahar Allag 我正在寻找支持28V 输入电压和5V VOUT 及15A 输出电流的降压稳压器

    VIN 最大值是多少?  

    [/报价]

    VIN 最大值28V 或更高

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 LM5148/LM25148进行峰值电流模式控制、使用 LM5145进行电压模式控制。

    LM25148数据表、产品信息与支持| TI.com

    LM5145数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    谢谢你的建议……

    我们寻找具有集成开关 MOSFET 的稳压器、无论推荐的哪两个器件都需要使用外部 MOSFET 实现开关功能。

    您能建议使用具有国际 MOSFET 的器件吗?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的最高电流转换器是 LM61495、但其电流为10A。

    您的负载是否可以分成两部分以便使用两个 LM61495? 否则、必须使用控制器。

    谢谢你。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shipeng、

    由于此电路板将使用 MIL-STD-461G 进行 EMI/EMC 测试、因此 您建议为 LM61496稳压器使用哪种输入滤波器电路?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入端需要一个 LC 滤波器。 对于更进一步的要求、您可以添加共模扼流圈来抑制 CM 噪声、并添加磁珠来抑制高频噪声。  

    您可以看到 LM5146EVM 作为 EMI 的布局参考。

    LM5146-Q1-EVM12V 评估板| TI.com

    此致、

    石屏市