This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流阈值低于最小值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259411/lm5069-current-threshold-under-minimal-value

器件型号:LM5069

您好!

10个月前组装的 I CHIPS ~在室温下具有48.5mV 的下限。 看起来很奇怪,但是还不错,在限制范围内
现在、我们有一个新组件、该值会下降到45mV! 这是更严格的数据表定义。 您能解释一下这是一个宝贝吗?
使用不同的设备对测量值进行多次确认。

这是两个一般问题、为什么室温下的典型值不常见、新一批芯片出现了什么情况?

此致、
米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加的是、器件标记与前一张幻灯片中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miroslav:

    感谢您的联系!

    您是如何测量电流阈值的?  

    您能否分享要研究的材料的顶部标记和批次代码详细信息?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    阈值是使用精密万用表在 SENSE 引脚和分流器一侧测量的。 自项目开始以来、我们面临着较低的阈值。 使用10m Ω 分流器时、我们得到的是大约4.9A、而不是典型的5.5A。 现在、这是无法察觉的。

    下面是标记的图片:

    这就足够了、还是我需要获取批次代码?

    Br、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miroslav:

    批次代码详细信息有助于我们提取量产数据。 请分享。

    您是否可以在负载电流逐渐增大的情况下测试这些装置并检查计时器在什么电流下启动?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它现在是4.53A、电流缓慢增加。 然后测量分流电压并获得~45mV。

    我将尽快获得批次代码。

    Br、  
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:

    我懂了。

    请分享原理图、布局和批次代码详细信息、以便查看和规划后续步骤  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是原理图:

    您可以看到、我们预测了这一点、如果阈值是动态的且低于48mV、则具有 R44。

    仍在等待批次代码...

    此致、

    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:

    谢谢

    原理图在顶层看起来没有问题。 您能否共享布局以供查看? Rsns 是否遵循开尔文检测?  https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/choosing-the-right-sense-resistor-layout 

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是布局 pic:

    仍在等待批号。

    Br、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的  Miroslav.  等待批号

    看起来 Rsense 具有适当的粗化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以下是最新组装过程所用的封装和卷带图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2卷带图片完全用于电流检测为45mVthreshold 的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miroslav。

    我们将检查数据。 请耐心等待下周早些时候。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miroslav:

    我们在获取 数据时面临挑战、并且需要更多时间来处理此问题。 我们的目标是在星期五之前到达。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miroslav:

    我们已查看量产数据。 该参数的最小和最大筛选限值分别为50mV 和57mV、比数据表限值更严格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何立即继续、您希望样片发运给您吗?
    我们刚刚收到 LM5069-2自动运行选项。 这里该限值为50.5mV。 也就是您所说的最低值。 不管怎样、这一个现在不是焦点、它在定义的范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道在您的电路板中测量50.5mV 限流阈值的测试程序吗? 我想了解在您的末端所有器件中显示较低电流限制值的原因。

    请执行此测试。 在电路板中施加1A 至4.5A 的负载、步长为0.5A。使用3.5位数字万用表测量 VIN 以检测器件引脚处的电压(无处可去)。 请使用另一数字万用表准确测量电流。 请分享该数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看之前的讨论、这正是我们所做的。 我们有一个6位万用表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在上一张幻灯片中使用的 https://siglentna.com/digital-multimeters/sdm3065x-6-%C2%BD-digits-dual-display-digital-multimeters/文件、

    因此非常可靠。

    您能在本地测量它们吗?

    Br、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪种讨论中? 很抱歉、我找不到该数据。 请与我分享。  

    我们需要知道来自您的板的数据。 在 EVM 上进行测量对您没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上滚动、您将看到

    我们使用 Vin 和 SENSE 之间的精密万用表进行测量。

    Br、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:

    我已经注意到这一点了。 我的目的是了解其为何在使用所有器件的电路板上显示较低的电流限制。  

    ILIM = VLIM/RSNS

    到目前为止、我们只讨论 VLIM 上的误差或容差。 RSNS 容差、包括布局布线如何? 因此、我们应该表征具有不同负载电流的引脚上的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    在所有这些方面,我们都按照指南进行布局,分别检测线,准确测量过程,检查信号的稳定性... 这不是一种火箭科学。  
    就像我说的、最近一个 LM5069-2在室温条件下的电压为50.5mV、但在室温条件下可能是正确的值。

    我仍然测量第一系列 LM5069-1的差值为48.5mV、新系列的差值为45mV。 那么、串联之间显然有一些差异、但好的、我想这是正常的。 我希望你做的是自己测量它。 假设在全球任何地方购买的任何新芯片都具有该值。 这会影响我们的大部分工业产品、我们已经有了一个解决方案可以承受这一情况、正如您可以看到的原理图、但我只是不想为未来的最高阈值等感到惊讶。

    此致、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miroslav:

    请使用以下链接提交以进行故障分析。

    客户退货|其他信息| TI.com

    如果需要、请联系您的 TI 代表。