This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1210 PSpice 瞬态模型(修订版 C)不支持 Cadence 模拟器

Guru**** 2383650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5114, LMG1210, LMG1205, LM5113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267813/lmg1020-lmg1210-pspice-transient-model-rev-c-does-not-work-with-cadence-simulator

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:LMG1210LMG1205LM5113、LM5114

您好、TI 专家!

我曾尝试在 Cadence 虚拟环境中使用真实的 TI LMG1210栅极驱动器 pspice 模型对功率转换器电路进行仿真。  

在我将其作为 SPICE 模型导入时看到了该错误。  

我还尝试了 LMG1205、但仍然不太走运。 但是、我记得 LM5113和 LM5114 pspice 模型以前在节奏中工作过、而且还记得所有模型都能与 LTSPICE 配合使用。  连接了模型(两个模型都不起作用)。  

您能否指导我如何修复将用于 Cadence 工具的模型?  

谢谢。

e2e.ti.com/.../LMG1210_5F00_TRANS.libe2e.ti.com/.../lmg1210.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    您是否正在使用未加密的 PSPICE 模型? 您可以在该 链接的产品页面上找到它。 将位于"设计和开发"部分、如下所示:

    如果这不能解决您的问题、或者您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有运气!

    只是再次检查了一次。 我使用的是未加密的 PSPICE 模型。 它不起作用(与上一条错误消息相同)。

    更多信息、我还尝试了  使用 LTSPICE 使用相同的电路和 SPICE 文件。 仿真将会通过。 我看到了波形、但我看到 每20-30个周期会发生一个预期的电压尖峰。 附加了一条 LTSPICE 错误消息(两张图片)。

    谢谢,让我知道任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:

    我建议您查看以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952799/lmg1210-getting-error-in-ltspice-while-using-unencrypted-pspice-model

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004807/lmg1210-lmg1210-working-ltspice-model-with-no-errors

    通常、PSpice 模型和 LTspice 模型可以互换使用。 但是、其中一个函数支持某些函数、而另一个函数不支持。 LMG1210模型使用了其中一些优点、因此它无法在 LTspice 中完美地工作。 在第二线,这个人声称已经做了一个在 LTspice 工作,但我从未验证它是来自一个陌生人。  

    另外、请注意 HS_DAP 引脚。 我认为它在模型中连接到 GND、而不是 HS。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 或其他 TI 专家

    我还有一些问题仍然与 TI LMG1210官方未加密 PSPICE 模型相关。  

    1.我   在 LMG1210版本 D 数据表中找到4个 NC 引脚+ 3个 HS 引脚、而 在 PSPICE 模型中找到3个 NC 引脚+ 4个 HS 引脚。 您能为布线连接提供帮助吗? 到哪里去? (HS_0 HS_1 HS_2 _HS_3 VCC NC_0 NC_1 NC_2 HS_DAP LS DAP)

    2.我假设散热焊盘(HS)为 HS_DAP、散热焊盘(LS)为 LS_DAP。 我二者都连接到了 GND。 如果我的 HS 引脚连接到电压、例如36V-24V (低侧不为零)、我想 HS_DAP 仍应连接到 GND。 我对吗?  

    3.如果我的电路与半桥不同、我设置 VCC =VDD =5V。 (例如三级降压或 DSD)、HS 引脚不在 VIN=36V 和 GND 之间切换。 该芯片支持的输入电压是否高于18V? (因为数据表中的 Vin 显示为6-18V。) 或者、我可以尝试断开 BST 引脚、禁用 VIN 吗? 将高 Vin (>= 36V)连接到二极管的正端?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua:

    以下是我目前在 PSpice for TI 中工作的仿真原理图:

    我将所有 NC 引脚连接到了 GND、HS_DAP 通过1pF 电容器连接到了 GND。 它实际上可以直接连接到 GND、但 HS_DAP 应连接到实际系统中的 HS。 这只是模型的问题。  

    1. 我   在 LMG1210版本 D 数据表中找到4个 NC 引脚+ 3个 HS 引脚、而 在 PSPICE 模型中找到3个 NC 引脚+ 4个 HS 引脚。 您能为布线连接提供帮助吗? 到哪里去? (HS_0 HS_1 HS_2 _HS_3 VCC NC_0 NC_1 NC_2 HS_DAP LS DAP)

    如果您只是将原理图中的 NC 引脚接地、那么它看起来会与我的版本相匹配。 同样、我会在实际系统中遵循数据表(NC1悬空或 HS)、但在仿真中可以将其绑定到接地。  

    2. 我假设散热焊盘(HS)为 HS_DAP、散热焊盘(LS)为 LS_DAP。 我二者都连接到了 GND。 如果我的 HS 引脚连接到电压、例如36V-24V (低侧不为零)、我想 HS_DAP 仍应连接到 GND。 我对吗?  [/报价]

    HS_DAP 是高侧散热焊盘、应连接到实际系统中的 HS、相对于 GND 大约为-300V 至300V。  

    3. 如果我的电路与半桥不同、我打赌 VCC =VDD =5V。 (例如三级降压或 DSD)、HS 引脚不在 VIN=36V 和 GND 之间切换。 该芯片支持的输入电压是否高于18V? (因为数据表中的 Vin 显示为6-18V。) 或者、我可以尝试断开 BST 引脚、禁用 VIN 吗? 将高 Vin (>= 36V)连接到二极管的正端?  [/报价]

    我想我没有看到有人在多级拓扑中使用该 IC。 需要注意的一点是、Vin 的额定值以 GND 而非 HS 为基准。 如果 Vin 或 VDD 超过其绝对最大额定值、则 IC 可能会损坏。 我很难听到对电路的口头描述、所以我不确定您建议的内容是否可行。  

    只要您的解决方案在 VHB - VHS 上保持5V 电压、在 VHS-GND 上保持5V VDD 电压、并且遵循 absmax 表中的其他限制、该解决方案就应该起作用。  

    谢谢。

    A·M·

    [/quote]