This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:阈值问题

Guru**** 2515790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262160/tps3808-threshold-question

器件型号:TPS3808

您好、

客户使用了 TPS3808并希望设置输入电压的5.8V 阈值。 根据 DS 公式、设置 R (IG_11)=130K。

但是、当输入电压从6.7V 开始降低时、客户可以看到/RESET。 你有什么想法吗?

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    为了澄清 IG_10 = 1.5M 且 IG_11 = 130k 时的情况、阈值将为5.1V、但他们可以看到、当 Vin 小于6.7V 时、RST 置为低电平。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    是的、为什么他们看到跳闸点高于设置?

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您能否建议客户移除 MR 引脚上的 R0201电阻器。 该引脚已在内部通过90k 电阻器上拉、并且具有一个与之并联的1k 电阻器只是降低了 MR 的等效上拉电阻。  

    您的客户是否有可能发送其问题的某些范围截图? 主要是 V_SENSE 引脚、RESET 引脚和 CTR 引脚。