This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:相位裕度和增益裕度测量

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267918/tps54824-phase-margin-and-gain-margin-measurement

器件型号:TPS54824

尊敬的团队:


祝你度过美好的一天!!


让我知道波特图测量设置的起始频率/停止频率是多少?


在我看来、我通常将开始频率设置为1KHz、停止频率设置为1MHz。


水平轴的频率范围是否可以设置为开始频率的10Hz、以及设置为1MHz 的停止频率?


下面的测量波形设置了介于10Hz 到1MHz 之间的频率范围、想知道100Hz 之前的相位波形振荡是否正常?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:  

    波特图看起来不错、它具有良好的相位裕度和良好的增益裕度。 100Hz 启动没有问题。 唯一的问题是环路带宽。 请使用公式设计 COUT 以获得更佳的带宽。 您还可以使用 webench 帮助设计合适的补偿。

    BW 改进后。 请瞬态运行、以确保系统稳定。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    您能否告诉我、在100Hz 频率之前、导致相位波形振荡的原因是什么? 我必须解决这个问题吗?

    如果需要、您能为我提供解决方案吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    请参阅本应用手册的第4.2节: https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/DC_DC_Stability/App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf 由于转换器的直流增益较高、因此在较低频率下需要增大注入信号的振幅。 这会使 SNR 比保持良好、从而进行清晰的测量。 这不是确定稳定性所必需的、因为随着增益的降低、测量结果会变得更加干净、就像您的情况一样。 设计在我看来很稳定。 但正如 Tahar 提到的、您可以优化补偿以增加带宽、这可能取决于您运行设计的开关频率。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    很好、感谢您的答复。

    谢谢。

    春。