This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268316/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

尊敬的 IT 支持团队:

我写信给您、请求您帮助解决一个与 STM32微控制器(MCU)和两个堆叠式 BQ76952器件之间的 I2C 通信相关的特定问题。

尝试   在运行时将 BQ76952_1的 I2C 写入地址从 WRITE_ADDRESS 0x10更改为 WRITE_ADDRESS 0x34时、我面临的挑战就会遇到。 此更改应仅在 BQ76952_1上电且 BQ76952_2处于关闭状态时发生。 遗憾的是、当我实现此写入地址更改时、会遇到 I2C 通信错误、随后所有电芯电压都报告为零。

假设我的配置中有两个 BQ76952器件堆叠、我怀疑以这种方式使用多个器件时、可能有一些与 I2C 通信设置和寻址相关的独特注意事项。 此外、我使用 STM32 MCU 进行此通信。

请您的专家指导和帮助、以帮助我排除和解决该问题、确保 STM32 MCU 和堆叠的 BQ76952器件之间实现无缝的 I2C 通信。

非常感谢您为解决这一挑战提供的及时支持。

此致、

戈文达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govinda:

    我建议您通读所有 第 2节:堆叠式 AFE 通信 堆叠应用手册但是,第2.1节建议在 OTP 中更改底部器件的 I2C 地址,而不是在运行时更改,以便底部器件在默认情况下具有唯一的地址。 您能否试一下、看看这是否可以解决问题?

    此致、  

    马克斯·韦博肯