This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用半桥栅极驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2103, UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267677/half-bridge-gate-driver-recommand

主题中讨论的其他器件:LM2103UCC27710

CTM 希望寻找半桥驱动器来替代 FD2203。 它们需要引脚对引脚兼容、但我找不到。 请您推荐一艘合适的船。 谢谢。

部分信息如下:

  • 绝对最大启动电压:250V
  • 输入逻辑电平:TTL、CMOS
  • 拉电流/灌电流:1.6A/2.3A
  • 包装类型:SOIC(8)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:  

    感谢您提出有关半桥驱动器产品系列的问题。

    我们与引脚对引脚最匹配的器件是 LM2103。 这是一个额定电压为107V 的驱动器、具有0.5A 峰值拉电流/0.8A 峰值灌电流。 可以使用哪些系统参数?

    如果您需要更高的额定电压、UCC27710是一款620V 半桥驱动器、具有相同的引脚排列和0.5A 峰值拉电流/1.0A 峰值灌电流。 虽然具有相同的引脚排列、但 LI 的引脚3并非像 FD2203那样反相。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔