This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:单路输出连接建议

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264947/tps62442-single-output-connection-recommendation

器件型号:TPS62442

大家好、

请建议在单轨配置中运行 TPS62442时的正确连接。

哪些引脚可以保持悬空而不是连接到高电平/低电平?

此致、

雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您与我们联系。

    Unknown 说:
    请告知正确的连接、以便 TPS62442在单轨配置下运行。

    我想了解单轨配置和双降压转换器的用途。

    Unknown 说:
    哪些引脚可以保持悬空而不是连接到高电平/低电平?

    如果您希望操作单个电源轨、则只需将 EN1设为高电平、将 EN2设为低电平即可。  

    或者是否只配置一个电源轨并希望了解其余引脚的状态?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    目的是不添加额外组件、从而保持 BOM 简单。 此器件的双环路在其他地方使用。

    -是的,会保持 EN2低电平。

    -如何连接 SW2、FB2、PG2甚至 VIN2以确保第一个降压稳压器最干净地运行? IE 悬空、连接高电平至?、连接低电平等

    希望尽可能减少 BUCK2悬空连接上信号的任何影响或潜在耦合影响 BUCK1。 如果这不是问题、请告知您、或者在使用该器件时、如何将这些引脚连接至仅运行 buck1。

    此致、

    雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的澄清。

    在这种情况下、请使用引脚的以下状态。

    VIN2连接至 VIN1

    2. EN2连接到 GND

     SW2、FB2、PG2将其保持悬空。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Moheddin、很感激。