This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:Tout 的老化和温度变化

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265503/tps3828-aging-and-temperature-change-of-tout

器件型号:TPS3828

您好!

请告诉我看门狗超时的老化和温度变化的情况。

器件:TPS3828 (超时:0.9 ~ 2.5s)
・它原本应该需要0.2秒来清除,但由于软件错误,它需要1.2秒。
・客户电路板生产1年无缺陷(WDT 可能小于1.2s)
・3个市场缺陷今年(估计为1.2个或更少的个人。 批次依赖的可能性?)
问题
看门狗是否会由于老化(劣化)或温度变化而超时?
(假设由于个体差异的差异几乎没有变化、这是正确的吗?)

客户应考虑市场影响和对策。 我想让您来回答这个问题。

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、更正了拼写错误

    (WDT 可能小于1.2秒)-->(WDT 可能为1.2秒或更长时间)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    对于超时看门狗、必须在超时期间内输入脉冲、 在您的情况下、典型值为1.6s、最大值为2.5s、最小值为.9s。 该持续时间  取决于设计实现、制造差异和温度。 数据表值在其值中考虑了这些因素、但也有一些老化缓冲器。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    请您再告诉我一点。

    客户担心产品在市场上的特性会发生变化。

    很容易假设市场上的产品因温度而变化、但它们是否也随时间而变化?
    我假设数据表中超时规格相对较大的范围(0.9至2.5秒)是由于初始误差。 如果客户的看法不正确、我需要提醒客户。

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    是的、器件性能会由于时间的原因而下降、但运行时间可能长达数千小时。 根据器件的使用和环境、这个生命周期也许会缩短或者延长。 影响范围的主要因素是温度、例如、对于 TPS3828、其额定温度为-40°C 至125°C、因此如果在温度范围内测试该器件、则可以观察到宽 WD 超时范围。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    非常感谢。

    我目前正在等待客户的回复、但我要将此主题标记为已解决。

    广志