This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337KVURG3

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268110/lm337-lm337kvurg3

器件型号:LM337

お世話になります。

LM3KVURG3を使用して Ω- 5V入力から Ω- 337.3Vを出力できるか確認してください。Ω

どうぞよろしくお願いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福岛市、您好!

    这涉及到 LM337KVURG3用于从-5.0V 输入输出-3.3V。

    对于器件的额定性能、Vin-Vout =–3V 至–40V。  

    由于此处 Vin-Vout=-1.7V、器件可以工作、但会处于压降或接近它。 因此、它可能无法提供器件的最大额定电流。

    谢谢。

    鲍比