This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率降压控制器

Guru**** 1859590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266749/high-power-buck-controller

主题中讨论的其他器件:LM5145LM5143

大家好、  

是否有适合以下要求的正确解决方案  

12V 输入至6V 输出、>600W  

我看到 LM5145可以支持大功率、它具有同步输入/输出、似乎可以堆叠、但数据表中没有太多说明。  

a. LM5145是最合适的解决方案还是其他推荐解决方案?  

b.是否有指南说明如何在2/3相1输出配置中配置 LM5145?  

谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一个更好的选择是使用 LM5143四相设计。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    因此、单相支持~150W、对吗? 对于12Vin 至6Vout、150W/ph 的估算 eff、它能~95%吗?  

    我尝试使用 webench 进行估算、但似乎它不能支持12Vin 至6Vout、双相50A。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、功率级应能够处理25A 电流、您必须管理热性能、但这是可能的。  由于热管理的原因、WEBENCH 不会为您提供解决方案。

    建议使用产品文件夹中的快速入门计算器作为起点。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。