This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找+/-15V 输出功率器件

Guru**** 1204040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268015/looking-for--15v-output-power-device

主题中讨论的其他器件:TPS61046

您好!

我的客户正在寻找一种功率器件、以便从 Vin=5.5V 同时生成+15V/V/ 10mA (最大值)和-15V/V/ 10mA (最大值)。 它们希望尺寸尽可能小。
TI 推荐的功率器件或模块。

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko:

    将此主题发布到 SR BCC 产品系列。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    一个 TPS61046可 同时生成+/-15V 电压。 它采用小型 WCSP 封装。

    若要生成-15V 输出、需要为电荷泵提供额外的元件、如下所示。

    请检查此解决方案是否可用。

    抱歉、目前没有合适的升压模块可生成 +/-15V 电压。

    此致

    雷