Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM5148, LM5145, LM25148
您好!
我们有一个降压稳压器的要求、它应该提供5V 15V 输出、此设计的输入要求为28V (典型值)。
您能建议哪款器件符合上述要求吗?
此致、
M·希塔兰詹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您正在寻找可实现28VIN 到 VOUT 的降压转换器、电压范围为5V 至15V、输出电流为15A、正确吗?
[/报价]Tahar Allag 我正在寻找支持28V 输入电压和5V VOUT 及15A 输出电流的降压稳压器
[/quote]VIN 最大值是多少?
[/报价]VIN 最大值28V 或更高
您好!
我建议使用 LM5148/LM25148进行峰值电流模式控制、使用 LM5145进行电压模式控制。
此致、
石屏市
您好!
输入端需要一个 LC 滤波器。 对于更进一步的要求、您可以添加共模扼流圈来抑制 CM 噪声、并添加磁珠来抑制高频噪声。
您可以看到 LM5146EVM 作为 EMI 的布局参考。
此致、
石屏市