This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:最高交流线路频率

Guru**** 2508575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267876/tpsf12c3-q1-max-ac-line-frequency

器件型号:TPSF12C3-Q1

  TPSF12C3-Q1的最大交流线路频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您的目标线路频率是多少? 应该适用于400Hz 航空电子设备。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想在此处添加更多上下文。 SENSE 输入端有一个2级 RC 滤波器、可在50Hz 线路频率下提供~100dB 的衰减。 如果此工频增加、衰减将会较小。 400Hz 应该没有问题、但高于400Hz 可能会导致 INJ 输出上出现一些工频纹波。

    此致、

    时间