This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:关于 USB 合规性测试

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266584/tusb542-about-usb-compliance-testing

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TUSB322I

大家好、

我们计划在电路中使用 tusb542和 tusb322i、并使用 UFP 在 USB3.1 Gen1设备和 IF 之间安装 USB-C 连接器。
这些设备是否需要通过任何流程才能进行合规性测试?
此外、这些器件在多大程度上影响了合规性测试?

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳:

       首先需要将测试端口设置为合规性测试模式。

        对于 TUSB542、可以补偿 RX 侧的最大9db 损耗和 TX 侧的6dB 损耗。 但实际影响取决于 TUSB542的放置位置。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回复。
    假定 tusb322i 没有影响是安全的吗?

    此致!
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳:

      TUSB322i 仅用于 CC 通信、不用于 USB 高速信号。

    此致

    布赖恩