This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:使用陶瓷滤波电容器代替钽和铝

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267793/lm1084-using-ceramic-filter-capacitors-in-place-of-tantalum-and-aluminum

器件型号:LM1084

我们将更新使用 LM1084的设计。 我们想用陶瓷输入和输出电容器替换铝电解电容器、但不想使用钽电容器。

LM1084数据表不直接介绍输入和输出电容器的 ESR、它仅给出了钽和铝电容器的建议值来实现稳定性。

TI 对于搭配使用陶瓷电容器与此 LDO 有何建议?

是否有直接替代产品、该替代产品具有与 LM1084相同的电压/电流/功率额定值和外形、并针对使用陶瓷输入和输出电容器提供具体建议?

谢谢。

什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们没有任何针对使用陶瓷电容器提出具体建议的快插替代方案。 我正在我们的应用团队中循环了解如何使用带  LM1084的陶瓷电容器。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    陶瓷电容器的 ESR 比钽电容器的 ESR 更低、并且该器件需要比现代器件更高的 ESR。 最简单的解决方案是 为电容器添加一个串联电阻以建立更高的总 ESR。 这将允许您在保持稳定性的同时使用 MLCC。

    此致、

    约翰