This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:超出 UVLO 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267285/lm25118-exceeded-absolute-maximum-rating-of-uvlo-pin

器件型号:LM25118

您好!

我们在 设计中使用 LM25118。 我们遇到了一些器件、其中24V VIN 电压直接施加到 UVLO 引脚的问题。 这超过了 UVLO 引脚的绝对最大额定值、即16V。  LM25118 在输出正确电压时仍能工作。 对于 UVLO 引脚、我们必须运行一些测试以确定它是否仍能按预期运行。   

您是否认为这会导致 LM25118 IC 出现长期问题? 如果我们确定 UVLO 功能仍然可以工作、那么还有其他我们应该注意的潜在问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHILIPPE 您好:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    正如数据表中规定的那样:
    在超出那些绝对最大额定值下列出的值的条件下工作可能会对器件造成永久损坏。
    长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    换而言之、会发生任何类型的损坏、IC 的其他块也可能看起来与该引脚无关。
    器件可能看起来正在工作、但可能会以某种不可预测的方式发生降级。
    较长时间使用后、可能会出现更明显的损坏。

    长话短说:即使短暂的应力高于绝对最大额定值、该器件也不再可靠。

    此致、
    哈利