This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3501:流经内置体二极管的反向电流

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268273/tps7a3501-reverse-current-through-the-built-in-body-diode

器件型号:TPS7A3501

您好!

很明显、应避免反向电流。 但是、反向电流是否有一定的安全限制、该电流可以在关断期间流过器件、而不会损坏 LDO?

提前感谢您!

j.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaroslaw、

    我们建议允许作为反向电流流经 LDO 的电流不超过额定电流的5%。  对于 TPS7A3501、这意味着50mA 反向电流或更低。

    谢谢。

    斯蒂芬