This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:睡眠模式下的 OCD 恢复

Guru**** 2594100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267770/bq78350-r1-ocd-recovery-in-sleep-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930

我有一个采用 BQ78350-R1和 BQ76930的设计。

我在睡眠模式下的 OCD 功能恢复时间存在问题。

放电过流[OCD]保护设置为:

阈值=-4200mA
延迟= 5s
恢复阈值=-200mA  
恢复延迟= 70s

唤醒后、它的行为符合预期、FET 关断时间为~5秒、恢复 FET 导通时间为70秒左右。

但是、在睡眠模式下、我测得的跳闸和恢复时间明显更长。

鉴于睡眠期间电流检测之间的20S 持续时间、 重复测试按预期运行、并且由于20S 窗口、5秒关断发生在6-25秒左右的任何位置。

然而,我似乎无法辨别睡眠恢复时间是如何或为什么发生的。
根据上面列出的设置、电池组从 OCD 恢复需要~381s。 将 OCD 恢复时间更改为10秒 会得到~68s 的时间。 将其更改为20秒将得到~146s 的时间。  

在睡眠模式下、OCD 恢复计时器的行为会导致此恢复时间增加太多、我可以更改哪些参数来使其与活动模式下的恢复时间保持更准确?

 使用以下参数在 DA Config 中启用 SLEEP 模式:

休眠电流= 10mA
总线超时= 5s
电压时间= 5s
当前时间= 20s

电量监测设置:

Dsg Relax Time = 1s
CHG 放松时间= 60s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiel、

    尝试将电压时间更改为1S、查看其行为是否与正常工作期间相同。  

    相关说明可以在本视频的 线程。 它是一种不同的器件、但在睡眠和正常模式转换方面具有相同的原理。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢! 将电压时间更改为1秒、将恢复时间降低至78秒。

    我无法使用所提供的超链接、它表示页面未找到。 您能否重新链接超链接或复制解释、以了解为什么这是此问题的正确解决方案?  

    我的第一个想法是 、鉴于电流检测用于恢复、改变当前时间本来就是解决方案。  

    谢谢!
    O·基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiel:

    当然、请参阅  下面的说明。

    我的第一个想法是 ,鉴于电流检测用于恢复,改变当前时间本应该是解决方案。  [/报价]

    它们应该都执行相同的操作。 器件每隔1秒唤醒一次 当前时间 或每 电压时间 。 将电流时间设置为1应与将电压时间设置为1相同。  

    我唯一关心的是电流消耗。 每秒唤醒该器件的行为将与器件处于 NORMAL 模式时的行为相同。  

    该器件还提供基于硬件的保护、基本上绕过固件并在微秒级范围内运行。  请参阅第节  3.6基于硬件的保护 如果您对 TRM

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我实际上对一个传感器  当前时间 更改为1秒、并且恢复时间没有任何明显变化。 因此,我感到惊讶的是,  电压时间  已解决问题。 但是、降低 当前时间 确实缩短了跳闸时间、从而防止过大的放电流在我们的设计中运行过长时间。 我对为什么很好奇  当前时间 仅影响跳闸时间和  电压时间 仅影响恢复时间。

    我了解睡眠模式的目的是降低电流消耗; 因此、根据应用情况、降低恢复时间是否值得进行有疑问、但我想确保我了解用于边缘情况的睡眠模式所涉及的计时器、在这些情况下、我们可能需要更改这些计时器。  

    谢谢!
    O·基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiel:

    我刚检查了固件代码、电量监测计 每次仅检查安全状态  电压时间 当前时间 是在睡眠模式下测量电流的位置、如果 ABS (Current)大于 休眠电流  极周期。

    感谢您的关注。

    此致、
    何塞·库索