This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:BC1.2 DCP 不工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266142/tps65988-bc1-2-dcp-not-working

器件型号:TPS65988

您好、TI 团队:

我们设计了100W + 30W USB C PC、采用 TPS65988DHRSHR PD 控制器、手头有原型、可以很好地处理 SPR 配置文件。

但是在设计时、我们尚未考虑 BC1.2 (5V/1.5A)配置文件、现在我们要尝试将针脚编号55和54短接、看看 BC1.2配置文件是否工作但不工作、您能建议吗? 我们是否需要进行任何其他修改?

谢谢。

Nithiyanantham。 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nithiyanantham:

    是否已将 D+/D-线路连接到 TPS65988?   

    如果您这么做、那么您应该能够直接通过固件 GUI 启用 BC1.2控制。

    如果您正在作为源(DFP)进行广播、则测试充电器广播使能、如果您正在作为接收(UFP)进行广播、则设置充电器检测使能。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck、不、我们只在 TPS65988侧短接了 D+和 D-线路、从 TPS65988的 D+和 D-没有连接到终端器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国于9月4日关闭、请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nithiyanantham、

    如果 USB 引脚未连接到 TPS65988、则 TPS65988无法管理 BC1.2连接、而必须通过其他方式在外部管理该连接。

    如果要管理与 TPS65988的连接、则必须修改硬件并将 D+/D-端口连接到 TPS65988。   

    TPS65988不支持 USB 线路上的数据。

    尊重

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分 我们将执行它。