This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:VDD 和 GND 之间的片上二极管?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268259/tps3899-on-chip-diode-between-vdd-and-gnd

器件型号:TPS3899

团队、

VDD 和 GND 之间是否有片上二极管?

尽可能小的 PCB 是一项关键要求、客户必须了解是否完全需要外部二极管。

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有内部二极管、可在 DS "绝对 最大额定值"中指定的条件下保护自身。 只要运行条件保持在这些边界内、就不需要外部保护。

    杰西