This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801的问题

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268268/tps74801-questions-of-tps74801

器件型号:TPS74801

尊敬的团队:

下图显示了 TPS74801规范的 VDO 要求。 根据原理图中的连接方法、VIN=VBIAS=3.3V、它可以输出2.5V 的电压吗? 我们当前的应用压差仅为0.8V、请看一下、谢谢!

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TPS74801是一款 NMOS LDO、它使用偏置电源轨来实现低输入电压至输出电压压降。 为了获得最佳压降性能、Vbias > Vin 且 Vbias - Vout > 3.25V。

    在 Vin = Vbias = 3.3V 且 Vout = 2.5V 的原理图中、60mV (典型值)和165mV (最大值)压降不符合 Vin 压降电压测试条件。

    对于 Iout = 1.5A 的情况、输入电压到输出电压的典型值为1.31V、最大压降为1.6V。当 Iout = 1.5A 时、TPS74801不支持 Vin = Vbias = 3.3V 和 Vout = 2.5V。

    如果您的最大输出电流低得多、那么该设计可能会起作用。 有关您的应用条件、请参阅数据表中的压降图6-8、其中 Vbias - Vout = 0.8V 以及 Vin - Vout = 0.8V。令人遗憾的是、这些曲线均未超过 Vbias - Vout = 0.8V 点、甚至降至 Iout = 50 mA。  

    TPS74801适用于 Vbias > 4V 且 Vout = 2.5V 的情况。您可能需要为 Vbias 选择更高的电压或选择不同的 LDO。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的大力支持。

    您对此规格是否有可建议的其他解决方案?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否提供客户要求?

    输出电流能力、启动或软启动时间、使能阈值电压、可接受的输入/输出电容器、瞬态要求、PSRR、 噪声?

    此致!

    埃里克