This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890EVM-664:请求 BQ25890EVB 光绘文件

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895, TIDA-00589

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268133/bq25890evm-664-request-for-bq25890evb-gerber-file

器件型号:BQ25890EVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25895TIDA-00589

我的公司名称: NTCSOFT  

主页:  https://www.nntc.co.kr 

我叫 taeshik Ha

您好,我们是一家叫做 NTCSoft 的公司在韩国。
我们将使用您的 BQ25890产品制造一款产品。
目前、我们进行了多次采样并进行了测试、但最终还是存在一个问题。

由于我们没有考虑该芯片的散热、充电时由于 BQ25890芯片周围的热量而停止充电。

当我们将贵公司作为样片销售的 BQ25890EVB 电路板用作样片时、它的性能非常好。

那么、您能否获取贵公司为 EVB 制作的产品的一些光绘文件并进行分析?

如果您需要,我们可以向您发送我们设计的产品的 CAM 数据。

请推荐一种解决散热问题的方法。

请帮我亲爱的,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taeshik、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您可以通过下面包含的链接下载相关的 EVM 板级配置文件。 在设计文件部分、您可以下载光绘文件以及显示所有 PCB 层的 pdf 文件。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00589 

     TIDA-00589的描述提及 BQ25895而不是 BQ25890、但相关文件是正确的、因为 BQ25890和 BQ25895具有相同的 EVM 电路板设计。  

    此致、

    加勒特