您好!
在第8.2.2.4节中、出现以下情况:"考虑在 VTTSNS 引脚上添加一个低通 R-C 滤波器、以防 VTT 输出电容器的 ESR 大于2m Ω。 R-C 滤波器时间常数应大致等于或略低于 VTT 输出电容和 ESR 的时间常数。" 我的电路的输出 ESR 大于2m Ω。 我的电路中使用的时间常数如下:
额定电压:
VTT 时间常数:22us
VSNS R-C 时间常数:5.6us
最坏情况:
VTT 时间常数:16us
VSNS R-C 时间常数:8.9us
这些时间常数是否满足上述稍低的要求? 或者我需要进行仿真来检查稳定性吗? 如果是、您会推荐哪种型号?
谢谢!
苏珊