This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:适用于120W 和240W 应用的 PD3.1电源拓扑

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267163/tps25750-pd3-1-power-topology-solution-for-120w-and-240w

器件型号:TPS25750

您好、TI 团队、

我正在寻找用于120W 和240W 应用的 PD3.1电源拓扑。

您是否有任何可以与我共享的信息?

1.哪种拓扑适合120W? ACF 或 QR 反激式。

2.什么类型的拓扑适合240W? ACF 或 QR 反激式。

3.是否有 PD 3.1的设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:  

    您能否详细说明这将用于何种类型的应用(如电池充电器、扩展坞、笔记本电脑等)? 我们可以根据所用于的应用类型提供更好的建议。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    该应用程序用于笔记本电脑和适配器。

    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J 您好、  

    重申一下、该应用应该是笔记本电脑(接收端)和适配器(供电端)。

    有关电池充电应用中的受电方应用:请参阅链接 battery_charger_applications 和 evm_design
    对于电源应用:该器件可以执行5V Vbus。  

    请参阅第10.2节 数据表的典型应用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    谢谢。

    J